欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

定位-1(自动化技术诀窍篇)

  • 2020.03.26 00:38:20
  • 米思米
  • 3060

从502次开始,将介绍自动化和省力化中可以具体应用的技术诀窍和技术解决事例。从“定位”技术的相关内容开始。

 概要

・定位的方法有,用显微镜放大定位对象工件,并让光学设备上(这里是指显微镜)的基准线(显微镜的目镜的光标线)与定位对象工件的基准一致的方法。事例有磁传感器的间隙定位等。采用该方法的情况下,若光标线与工件基准重叠,就很难识别定位状态。通过改良光标线的设计,即便是高倍率的情况下也能轻易识别定位状态。

 解说

・若让显微镜的光标线(【图1】)与定位工件的基准重叠一致,光标线会导致工件侧的基准很难辨认,导致定位程度也难以辨别(【图2】)。

定位-1(自动化技术诀窍篇)

・因此,一般来说,在光标线与工件基准之间稍微保留间隙的位置上,两者平行的状态下识别定位程度(【图3】)。

定位-1(自动化技术诀窍篇)

・但是,在必须精密调整角度(例如,磁传感器的定位等)等情况下,该方法更难辨认(【图4】)。

定位-1(自动化技术诀窍篇)

・作为【图4】的解决方法,可以推荐改变光标线的设计的方法(【图5】)。

定位-1(自动化技术诀窍篇)

・若采用【图5】中的光标线设计,无论是直线定位还是角度定位都很容易识别,所以即便是使用高倍率的显微镜或显示器开展手动定位作业的情况下,也可以减轻眼部负担。

 注意事项等

・在使用光标线的定位方法的情况下,光标线和驱动机构侧的X轴、Y轴的定位非常重要,另外,使用量规进行刻度尺远点设定等的作业也很重要。在这些工作中,为了将操作人员的偏差控制到最小,必须实现标准化作业。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities